This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603PWPEVM:LDO 输出电压问题(VCC)

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971217/lm43603pwpevm-ldo-output-voltage-issue-vcc

器件型号:LM43603PWPEVM
主题中讨论的其他器件:LM43603

工作一周后、如果在板上执行硬件重启、LM43603的内部 LDO 输出电压(VCC)将降低约2.4V、甚至更低。

这种"太低"的 VCC 电压会触发芯片内部的 UVLO 安全性、使其无法使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Christopher、您好!

    让我们首先确保我正确理解您的现象。 仅为了澄清一下、VCC 降低了约2.4V、因此 VCC 读数为~0.88V? 或 VCC 降至约2.4V 或更低?

    您能否提供电路原理图? 我想确保一切都好。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    感谢您的再次光临。  

    VCC 降低约0.8V、读数为~2.4V (低于 UVLO 阈值)

    原理图电路如下所示(当然、安装了电感 L20)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Christopher、

    我相信您打算附加一张图片、但我看不到。 请通过选择工具栏上的"插入/编辑介质"选项、确保正确连接图像。 请参阅下图以了解示例:

    谢谢、
    Alejandro