This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478的栅极驱动电流 IG

Guru**** 2519460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979129/lm3478-the-gate-drive-current-ig-of-the-lm3478

器件型号:LM3478

我正在阅读 AN1484设计指南。  第3步:功率 MOSFET 选择在第7页中写道:"LM3478的栅极驱动电流 IG 为0.3A。"

数据表不包含 IG 参数。

我只能在 绝对最大额定值看到"驱动器输出电流"峰值。

该参数来自哪里?

URL:

AN-1484《设计 SEPIC 转换器》(修订版 E)(TI.com)

用于开关稳压器的 LM3478高效低侧 N 通道控制器数据表(修订版 X)(TI.com)

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    感谢您关注 LM3478。

    我想它使用数据表中8.2.1.2.7功率 MOSFET 选择中的等式30来计算驱动电流。 但是、AN1484中缺少 Vgsth 信息、因此难以验证。 但请检查方程式30上面段落的注释、估算给出了一个大致的想法。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 心城、

    我在 DS 中看到了公式30。

    这就是我对它的看法。

    流经驱动器阻抗 I=(VDR-Vgsth)/Rdron 的电流

    其中

    Rdron 是 来自 DS 的16 Ω RDS1 (on)

     在 Si4442DY si4442dy.pdf (vishay.com)上、Vgsth = 1.5V-2.5V

    在本例中、VDR 为 Vin (min)=3V。 如果 Vin>7.2V、则可能为7.2V

    因此 IG=(3-1.5)/16=0.1A 或(3-2.5)/16=0.03A

    这远远不及估算的输入、因为它意味着开关功率损耗是原来的3倍。 1.5W 或5W、而不是0.5W。

    因此、我的最后结论是、本应用手册对于粗略估算而言不正确。

    但我注意到、TI 使用指南中的错误公式来计算 FET 导通损耗。 电感器均方根/平均电流与开关均方根/平均电流混合。 例如方程式26、第一部分。

    错误公式:PdCOND = IQ1 (rms) x RDS (on) x Dmax

    好公式: PdCOND = IQ1 (rms) x RDS (on)

    其中 IQ1 (rms)是满周期下的 FET 实数 rms 电流。 这些都是实际的 FET IRMS 电流。

    好公式:PdCOND = IL (rms) x RDS (on) x Dmax

    其中 IL (rms)表示电感器(L1和 L2)在整个周期内的实际 rms 电流波形。

    IL (rms)=~IL (avg)=IL1 (avg)+IL2 (avg)=IL1 (avg)+Iout

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    我认为它考虑了7.2V 的情况。 但是、正如我说过的、很难验证。

    IQ1具有误导性、它应指两个电感器电流的组合、即峰值电流和均方根电流。 感谢您的注意!

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了听声,谁读了这张票。

    请注意、使用此公式时、因为公式24和公式25相加是错误的!

    这些错误的公式一起使用了大量 TI 的数据表和指南。

    Attila