This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A-Q1:TLVH431AQDBVRQ1的 ESD 额定值规格

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981438/tlvh431a-q1-esd-ratings-spec-of-tlvh431aqdbvrq1

器件型号:TLVH431A-Q1

大家好、  

我们能否向  客户提供 TLVH431AQDBVRQ1的 ESD 额定值规格(人体放电模型和充电器件模型)?

谢谢!

启丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人体放电模型(HBM)、符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1)±2000V
    充电器件模型(CDM)、符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 (2)±1000V

    (1) JEDEC 文档 JEP155规定:500V HBM 允许在标准 ESD 控制流程下安全生产。
    (2) JEDEC 文档 JEP157规定:250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    非常感谢。

    Kai