请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLVH431A-Q1 大家好、
我们能否向 客户提供 TLVH431AQDBVRQ1的 ESD 额定值规格(人体放电模型和充电器件模型)?
谢谢!
启丽
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们能否向 客户提供 TLVH431AQDBVRQ1的 ESD 额定值规格(人体放电模型和充电器件模型)?
谢谢!
启丽
人体放电模型(HBM)、符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1)±2000V
充电器件模型(CDM)、符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 (2)±1000V
(1) JEDEC 文档 JEP155规定:500V HBM 允许在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157规定:250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。