This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600-Q1:不带光耦合器的反馈补偿电路。

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28630, TIDA-00386, UCC28700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980045/ucc28600-q1-feedback-compensation-circuit-without-opto-coupler

器件型号:UCC28600-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28600TIDA-00386UCC28700UCC28630

尊敬的 TI 电源管理专家:

我想设计  具有 UCC28600的150VDC 至+12VD/5V 输出反激式转换器。 在应用中、12V 输出不是隔离的、它连接到初级150V 直流 GND。  为了节省成本、我希望在不使用光耦合器的情况下将12V 输出用于闭环反馈。

您是否可以为采用光耦合器的 UCC28600推荐反馈补偿电路?

此致

米兰·拉吉恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Milan

    您能帮助澄清一下:

    您是否需要支持或不支持光耦合的 UCC28600补偿电路?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我正在寻找不带光耦合器的补偿电路。

    因此、问题是:

    1、12伏输出电压(与 UCC28600的 GND 相同)的电阻分压器电路能否 连接到 UCC28600的反馈引脚? 如果是、如何设计补偿、因为误差放大器的输出引脚(通常称为 COMP 引脚)不可用。

    2.如果无法使用上述方法、在没有 Optto 的情况下、可使用什么电路进行补偿?

    此致

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    它不能简单地将电阻分压器电路连接到 FB 引脚以将 UCC28600配置为初级侧调节。

    如果要保存光电耦合器。 我建议您使用 PSR 控制器、例如 UCC28630

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    是的、我知道 UCC28630。实际上、我在 TI 任职期间使用了 TIDA-00386 BLDC 吊扇设计。

    我目前的应用是汽车应用、UCC28600符合 AECQ100标准、但 UCC28630不符合。  UCC28700也符合 AEC 标准、但成本有点高、因此我正在寻找一个具有 UCC28600的解决方案、而不使用光耦合器、

    此致

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米兰、

    我相信 UCC28700的成本非常接近 UCC28600,即使 UCC28600也可以在没有光耦合器的情况下进行配置。 外部电路成本可能不会低于光耦合器。

    谢谢。