主题中讨论的其他器件:UCC28600、 TIDA-00386、 UCC28700、 UCC28630
尊敬的 TI 电源管理专家:
我想设计 具有 UCC28600的150VDC 至+12VD/5V 输出反激式转换器。 在应用中、12V 输出不是隔离的、它连接到初级150V 直流 GND。 为了节省成本、我希望在不使用光耦合器的情况下将12V 输出用于闭环反馈。
您是否可以为采用光耦合器的 UCC28600推荐反馈补偿电路?
此致
米兰·拉吉恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 电源管理专家:
我想设计 具有 UCC28600的150VDC 至+12VD/5V 输出反激式转换器。 在应用中、12V 输出不是隔离的、它连接到初级150V 直流 GND。 为了节省成本、我希望在不使用光耦合器的情况下将12V 输出用于闭环反馈。
您是否可以为采用光耦合器的 UCC28600推荐反馈补偿电路?
此致
米兰·拉吉恩
您好、Yunsheng、
我正在寻找不带光耦合器的补偿电路。
因此、问题是:
1、12伏输出电压(与 UCC28600的 GND 相同)的电阻分压器电路能否 连接到 UCC28600的反馈引脚? 如果是、如何设计补偿、因为误差放大器的输出引脚(通常称为 COMP 引脚)不可用。
2.如果无法使用上述方法、在没有 Optto 的情况下、可使用什么电路进行补偿?
此致
米兰