尊敬的 TI 团队:
根据下图、Rsrc 电阻器的最小最大值范围是多少。
VC5X 的范围必须是多少才能使电路正常工作。 目前、我们提供的 VC5X 范围为12V 至7.5V。 如果该范围不正确、那么可能会产生什么问题、
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
根据下图、Rsrc 电阻器的最小最大值范围是多少。
VC5X 的范围必须是多少才能使电路正常工作。 目前、我们提供的 VC5X 范围为12V 至7.5V。 如果该范围不正确、那么可能会产生什么问题、
此致、
您好、Rohan、
您希望在 REGSRC 上保持一个良好的电压以满足建议的最小工作电压、但也要保持来自 REGSRC 引脚的 FET 的驱动电压。 请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slua749 第9节。 如果由于具有额外的 REGOUT 电流而导致 Rsrc 上的电压下降过多、则可能导致 FET 的热量超过预期。
如果电流为20mA、电阻为100欧姆、则压降为2V。 如果您的设计担心压降、请考虑尽可能减小或消除 Rsrc、并将阻断二极管移至漏极路径、如该注释图14右侧所示。
您好、先生、
我们的电流值为100R。 我们在 REGSRC 上得到~8V 的电压、该电压似乎在限制范围内。 REGOUT 负载大约为2mA。 源极跟随器配置 FET 没有发热。 您预计 REGOUT 上的2mA 电流会有问题吗?
在您的陈述中、您可以加热 FET、即充电、放电 FET 或源极跟随器 FET。 在我们的应用中、我们不使用 BQ IC 控制充电放电 FET。
此致、
罗汉
您好、Rohan、
如果您不驱动充电和放电 FET、8V 对于 REGSRC 似乎可以正常工作。 100欧姆的2 mA 稳压器电流仅为200 mV 压降。
所提到的 FET 发热问题是针对电池组的功率 FET。 此应用中的 FET 的额定 RDSON 为6V 和10V、6V 值可能足够高、设计人员不希望在该电压附近长时间运行 FET。 其他设计在值和条件方面可能还不错。 在某些设计中、源极跟随器的发热也可能是一个问题。 如果设计具有20 mA 的稳压器满负载、晶体管上的30V 压降为0.6W、则可能需要使用特殊的晶体管、或在漏极电阻器中放一些功率、或使用开关稳压器来提供负载。