This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:REGSRC 源跟随器电路

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981123/bq76940-regsrc-source-follower-ckt

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI 团队:

根据下图、Rsrc 电阻器的最小最大值范围是多少。  

VC5X 的范围必须是多少才能使电路正常工作。 目前、我们提供的 VC5X 范围为12V 至7.5V。 如果该范围不正确、那么可能会产生什么问题、

此致、

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    您希望在 REGSRC 上保持一个良好的电压以满足建议的最小工作电压、但也要保持来自 REGSRC 引脚的 FET 的驱动电压。  请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slua749 第9节。  如果由于具有额外的 REGOUT 电流而导致 Rsrc 上的电压下降过多、则可能导致 FET 的热量超过预期。  

    如果电流为20mA、电阻为100欧姆、则压降为2V。  如果您的设计担心压降、请考虑尽可能减小或消除 Rsrc、并将阻断二极管移至漏极路径、如该注释图14右侧所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的电流值为100R。 我们在 REGSRC 上得到~8V 的电压、该电压似乎在限制范围内。 REGOUT 负载大约为2mA。 源极跟随器配置 FET 没有发热。 您预计 REGOUT 上的2mA 电流会有问题吗?

    在您的陈述中、您可以加热 FET、即充电、放电 FET 或源极跟随器 FET。 在我们的应用中、我们不使用 BQ IC 控制充电放电 FET。

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    如果您不驱动充电和放电 FET、8V 对于 REGSRC 似乎可以正常工作。 100欧姆的2 mA 稳压器电流仅为200 mV 压降。

    所提到的 FET 发热问题是针对电池组的功率 FET。  此应用中的 FET 的额定 RDSON 为6V 和10V、6V 值可能足够高、设计人员不希望在该电压附近长时间运行 FET。  其他设计在值和条件方面可能还不错。  在某些设计中、源极跟随器的发热也可能是一个问题。  如果设计具有20 mA 的稳压器满负载、晶体管上的30V 压降为0.6W、则可能需要使用特殊的晶体管、或在漏极电阻器中放一些功率、或使用开关稳压器来提供负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您的支持!!