This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:LMZ14202H

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980741/lmz14202h-lmz14202h

器件型号:LMZ14202H

大家好、

我在我的应用中将 LMZ14202H 用作 BUC 稳压器。

输入42V 可生成28V @ 1A -功率耗散为1.8W

输入42V 可生成5V @ 1.2A - 功率耗散为1.3W。

我的查询是

封装能否处理此功率耗散

2.封装可以处理的最大功率耗散是多少。

我使用的是 FR4 0.8 mm/1oz PCB。

在原理图和布局中、我需要注意哪些额外的预防措施。

谢谢

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narendra、

    最大功耗取决于运行期间的环境温度和器件的温升。 该器件的额定结温为125C、因此这是上限。

    数据表中的第6.4节 给出了特定电路板条件下的16C/W (耗散)和18.4C/W (耗散)、前提是电路板遵循布局指南。 数据表中还有许多热降额曲线。 图54显示了典型条件下的热阻与电路板面积间的关系。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您的回复。

    我的最高工作温度为+55C。 该器件的功率耗散为2W、这意味着温度上升了40°C。

     总温度= 95C、小于125C。 因此使用起来很安全。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narendra、

    这是正确的计算。 在采用 良好的热布局的情况下、这应该是安全的。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的支持。

    此致

    Narendra