请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14202H 大家好、
我在我的应用中将 LMZ14202H 用作 BUC 稳压器。
输入42V 可生成28V @ 1A -功率耗散为1.8W
输入42V 可生成5V @ 1.2A - 功率耗散为1.3W。
我的查询是
封装能否处理此功率耗散
2.封装可以处理的最大功率耗散是多少。
我使用的是 FR4 0.8 mm/1oz PCB。
在原理图和布局中、我需要注意哪些额外的预防措施。
谢谢
Narendra