This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:负载放电和定时器查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, CSD18537NQ5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974003/tps2490-load-discharge-and-timer-queries

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: CSD18537NQ5A

您好!

我们在负载开关配置中使用 TPS2490来切换40-50V 电压、最大漏极电流为1A。 输出负载电容为3000uF。 使用的 MOSFET 是 CSD18537NQ5A。

我们注意到、该器件没有快速负载放电功能。 对于3000uF 电容器、其输出电荷接近0.15C、需要在不到2秒的时间内耗散。 我们可以通过其他任何方法在该 IC 上实现相同的效果吗? 我们希望避免在 IC 外部使用 FET/BJT 时使用放气电阻器。

此致

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaurav、

    我们需要使用外部元件来促进负载电容放电、正如您提到过的、通过 在 IC 外部使用 FET/BJT 放气电阻器来实现这一点

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。

    TI 是否有任何其他 IC 具有此内置并支持50V 电压?

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 没有高拉夫。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    好的、我们将单独实施输出放电。

    我的另一个查询与以下序列相关:

    1) 1) IC 启用并在50V 电压下工作、输出电容为3000uF。

    2) 2)禁用 IC

    3) 3) IC 在输出放电之前再次启用(来自相同的50V 电源或电压范围内较低或较高的另一个电源)。

    据我了解、输出电压应在一定的时间段内通过 N-FET 体二极管反射到输入端、直至二极管停止导通、然后 IC 应提高输出电压、直至 VDS 处于无故障范围内。

    请确认是否正确、否则可能存在任何其他问题。

    此致

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaurav、

    只要 FET 的体二极管能够在 IC 禁用时处理从 OUT 到 IN 的放电电流、就没有问题。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gaurav、

    您是否有任何后续问题? 请告诉我们

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持、 您现在可以关闭该主题。 如果出现问题、我们将重新发布。

    此致

    高拉夫