主题中讨论的其他器件: CSD18537NQ5A
您好!
我们在负载开关配置中使用 TPS2490来切换40-50V 电压、最大漏极电流为1A。 输出负载电容为3000uF。 使用的 MOSFET 是 CSD18537NQ5A。
我们注意到、该器件没有快速负载放电功能。 对于3000uF 电容器、其输出电荷接近0.15C、需要在不到2秒的时间内耗散。 我们可以通过其他任何方法在该 IC 上实现相同的效果吗? 我们希望避免在 IC 外部使用 FET/BJT 时使用放气电阻器。
此致
高拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在负载开关配置中使用 TPS2490来切换40-50V 电压、最大漏极电流为1A。 输出负载电容为3000uF。 使用的 MOSFET 是 CSD18537NQ5A。
我们注意到、该器件没有快速负载放电功能。 对于3000uF 电容器、其输出电荷接近0.15C、需要在不到2秒的时间内耗散。 我们可以通过其他任何方法在该 IC 上实现相同的效果吗? 我们希望避免在 IC 外部使用 FET/BJT 时使用放气电阻器。
此致
高拉夫
您好、Rakesh、
好的、我们将单独实施输出放电。
我的另一个查询与以下序列相关:
1) 1) IC 启用并在50V 电压下工作、输出电容为3000uF。
2) 2)禁用 IC
3) 3) IC 在输出放电之前再次启用(来自相同的50V 电源或电压范围内较低或较高的另一个电源)。
据我了解、输出电压应在一定的时间段内通过 N-FET 体二极管反射到输入端、直至二极管停止导通、然后 IC 应提高输出电压、直至 VDS 处于无故障范围内。
请确认是否正确、否则可能存在任何其他问题。
此致
高拉夫