This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:BQ24079T NTC 电压抖动问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968959/bq24079t-bq24079t-ntc-voltage-jitter-problem

器件型号:BQ24079T

您好!

我想知道 BQ24079T NTC 电压为什么处于充电/未充电状态? 环境空气温度为45°C 至33°C

电池充电电流存在抖动情况。 I/m 无法确定它是由 NTC 电压状态引起的。

此致、
Johnny Kao 高天祥
RoyalTek Company Ltd.
33383 μ A 桃園市龜山區文化二路188號4F

中国台湾桃园市桂山区文华二路188号

办事处:(886) 3-3960001 # 1521

传真:(886) 3-3270208

电子邮件:johnny.kao@royaltek.com

e2e.ti.com/.../NTC_D89AAB6EC0724B615F00_0107.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    欢迎使用 E2E!

    您是否使用 NTC 电压作为查看器件是否正在充电的方法? BQ24079T 中的 NTC 电压由分压器系统生成、如下图所示。 这不能用作确定电池是否正在充电的方法。  

    您要测量进入电池的电流吗? 您如何测量此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您可以参阅随附的有关测量当前环境的图片(PIC.1)

    电流探头测量电流方法(PIC.2)

    NTC_VOLTAGE 在0.596V (PIC.3)时具有充电和非充电状态

     

    测试方法:

    用于电池充电测量的 TCPA300-AC/DC 电流探头

    (TCPA300电流探测器获取当前数据,然后传输到 Keysight 34970A 进行收集)

    用于 BATT_TEMP/NTC_VOLTE/BATT 电流充电数据收集的 Keysight 34970A

    3. Keysight 34970A 将每隔6秒同时获取数据。

     

    此致、
    Johnny Kaoe2e.ti.com/.../NTC_5F00_current_5F00_measure.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    如果 TS 电压超过  数据表电池-电池组 NTC 监控器部分中指示的 TS 阈值、这将暂停充电。 如果您有一个原理图(并且可以提供电源电压)、我可以查看、我可以验证这是否是导致充电停止的原因。  

    您还能否提供在 PCB 上测量温度的位置以及在原理图上测量 NTC 电压的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    有关原理图审阅和 NTC 电压测量点、请参阅 PIC_ BQ24079T_Schematic。 关于 PCB 上的温度测量、请参阅 pic_04。

    我们测量电池表面的温度并将其放入热处理室。

     

    此致、
    Johnny Kaoe2e.ti.com/.../BQ24079T_5F00_schematic.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    谢谢你。 您实际上是否能够直接测量 TS 引脚上的电压?  

    再次查看您的数据后、我发现"抖动"发生在许多不同的电压下。 发生这种情况时、电池电压是多少? 您是否还能够测量流入输出的电流? 负载和负载的行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      我本周不在办公室。 我将在下周对结果进行反馈评估。

    顺便说一下,什么是“测量流向输出端的电流”。 您能给我更详细的解释一下吗?

    谢谢

    此致、
    约翰尼·考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    没问题、感谢您的更新。

    [引用 user="Johnny Kao)]顺便说一下,“测量输出电流”是什么。 您能向我解释一下吗?[/引述]

    很抱歉、我应该先询问您的输出端是否有任何负载。 查看您在输出端看到的电流类型有助于查看电流抖动是否有原因、因为我不相信它是 NTC 电压、因为它没有达到热阈值 (输入电压的12.3%= 5V 的12.3%= 625mV)、您会发现问题(但如果您可以检查 TS 电压、该电压也是验证此选项的首选)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    有关详细信息、请参阅随附的文件。

     

    测试条件:

    1. PND (个人导航设备)处于测试模式并同时为电池充电。
    2. 测试模式屏幕中的 PND 无需任何测试(保持 PND 电流消耗稳定性)
    3. 将 PND 置于热处理室中并设置温度。 温度范围°
    4. 最大电池充电电流约为366mA。
    5. 数据采集每6秒获取一次数据

     

    两种测试条件

     

    1. 20210128_NO_TS_VOLTAGE

    测量参数:BATT_temp、NTC_VOLTAGE、BATT_VOLTAGE、CURRENT

    结果:充电状态"抖动"

     

     

    1. 20210128_ITH_TS_VOLTAGE

    测量参数:

    BATT_temp、TS_VOLTAGE、NTC_VOLTAGE、BATT_VOLTAGE、CURRENT

    结果:它几乎处于充电状态。 非常奇怪!!

     

    此致、
    Johnny Kaoe2e.ti.com/.../7318.NTC_5F00_jittering.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    TS 电压将指示电池温度实际上太热。 如果器件超出热阈值和冷阈值、则器件应停止充电。 这不是器件的正确行为。 由于 TS 电压远低于热阈值100mV (如果 VIN = 5V、615mV 是热阈值)、即使存在电压抖动、也应停止在所有数据点上充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、如果 TS 电压低于615mV、器件应停止充电。 但为什么电池的 TS/NTC 电压大约为520mV~530mV、那么电池仍在充电? 您可以看到图片。

    谢谢。

     

    此致、
    约翰尼·考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我看不到您的原理图有任何问题。 无论怎样、负载是否仍然处于活动状态、您能否验证正电流的方向是否在流入电池的电流时进行测量? 您是否能够在25°C 的温度下进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

       我在25°C 的温度下执行测试。 您可以参考附加的文件。 我还会为 您展示充电电流的方向。

    谢谢。

    此致、
    Johnny Kaoe2e.ti.com/.../NTC_5F00_jittering-test_5F00_20210205.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    谢谢、我非常感谢您提供的数据。 这些数据看起来不错、电流测量表明、以前的测试实际上是在充电时间、而不应该充电。 这实际上并不是该器件的典型行为。  

    您是否有多个要测试的器件并发现此问题?