请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3839 我们正在对设计进行 MTBF 计算、因此需要 25、40和70摄氏度下 TPS3839的 MTBF 数据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以在以下位置找到此信息:
对于不同的温度、您可以使用降额工具、电子表格将重新计算 MTBF/FIT。
本