This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:TPS92692-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979812/tps92691-q1-tps92692-q1

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691TPS92692

大家好、

我已经设计了一个使用 TPS9262-Q1的应用。 应用程序驱动两个高功率 LED。 PCB 上有两个驱动程序,每个 LED 一个。 LED 分别在32V 和0.6A 电压下工作。

该设计似乎工作正常,它驱动正确的电流。 问题是它发出噪音。 当我们仅为一个驱动器加电时、它不会产生任何噪声、但当两个驱动器同时驱动电流时、它会产生噪声。  

我知道如果两个驱动器都没有发出任何噪音、那么电路应该可以正常工作。 我不知道为什么两个开关都会产生噪声。 这是因为两者同时开关但异步、然后使 PCB 振动吗? 这是否可以是 耦合、电感器谐振(但单独不产生噪声)或其他任何原因?

如果有任何帮助,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    两个驱动器的开关频率均为80khz,电感器值为150kHz,根据 TPS92691设计计算器,我放置了更多电容。 我已经使用 TPS92691设计计算器为应用选择了组件、补偿网络为 PI (2类)。

    感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能为我们获取 LED 输入电流和输出电流以及功率级输入电压的示波器捕获吗?  我们还希望拥有您使用的原理图和扩展表计算器。  我假设您没有执行任何 PWM 调光。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tran。

    很遗憾、我无法分享技术信息。 我已经做了进一步的调查,发现了一些事情。

    PCB 具有两个完全相同的驱动器、其中一个驱动器发出噪声。 产生噪声的电流消耗小于假设的电流(第二个电流按预期工作)。

    我已经限定了产生噪声的 MOSFET 的栅极、似乎每次 IC 将栅极下拉至0V 时都是如此。 尽管由于电阻器的容差、它可能会触发过压保护、因此我更改了这些值、以确保它超出 OVP 保护范围、但 它仍然会产生噪声、并且不会消耗正确的电流。

    我认为 IC 正进入故障模式、因此它将栅极下拉至0V、但我不确定触发哪个、因为我遵循了计算器展板、第二个驱动器是相同的、工作正常。

    任何关于接下来要测试或调查的想法都是有益的、谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经做了进一步的研究、似乎电阻器 R is 没有获得它应该获得的电流。 我已经使用 MOSFET 栅极的示波器测量了电压、R IS 的电压、它获得的电流小于正常工作的驱动器。 通道2是 R IS 处的电压、通道1是 MOS FET 栅极处的电压、似乎电流由于某种原因未流动。 我们已经更改了 MOSFET、以防出现问题、但它仍然存在相同的问题。 IC 也发生了变化、但结果不好。

    下面是两个 MOS FET 栅极的示波器捕获(工作正常的驱动器是蓝色走线、工作不好的驱动器是黄色走线)。 由于某种原因、IC 的栅极引脚似乎未打开 MOS FET。

    这是连接到 SS 的电容器的示波器捕获。 它看起来像是电容器充电斜坡。 可能是因为 IC 由于某种原因而关闭了吗?

    这是 Vin 处的电压、因此 IC 应该能够正常供电。

    这是 Vcc 处的电压:

    这是 OVP 处的电压:

    这是输出电容器上的电压:

    我认为这里有两件事情是不对的。 SS 应是恒定电压、实际上是电容器的充电/放电图。  第二个问题是 R 未获得足够的电流。

    您能否让 MW 知道问题出在哪里? 我的想法已过时、请帮我一些忙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我在您的帖子上根本看不到任何示波器截图。  您需要在此处再次为我们发布它们。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Truan:

    请查找随附的振荡器捕获:  

    黄色通道是驱动器的栅极、不能正常工作、蓝色通道是驱动器的栅极、工作正常。

    在这里、每个示波器捕获都是针对无法正常工作的驱动器。

    这是连接到 SS 引脚的电容器的捕获。 它看起来像是电容器的充电/放电迹线。  

    黄色通道是 MOSFET 栅极的捕获、蓝色通道是电阻器两端电压的捕获。这似乎是 IS 电压未达到应达到的值。 根据计算器、电感器上的峰值电流为1.1A、但根据蓝色线迹、我得到的电流约为300mA。 我不确定原因、因为我已经测试了电感器/MOSFET 环路 、通过 外部电源激活 MOSFET 的栅极  、并断开 IC、当我获得 R IS 上的预期电流时、电感器/MOSFET 环路工作正常。

    对我来说、Vin 上的电压看起来不错。

    Vcc 处的电压稳定、并且电平正确。

    导致这种奇怪行为的原因是什么? 控制器是否会进入不稳定状态? 请提供任何帮助或想法、这将非常有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于200Hz 的过流、您将关闭 TPS92692、这就是可闻噪声的来源。   表示上电流的电压看起来根本不正确。  您需要抬起电感器的一端并在其上放置一个电流环路、以查看电流探头的实际电流。  如果电感器上的电流看起来不像 Vis 上反馈的电压、那么您需要对原因进行故障排除。

    您提到过、如果 只有一个通道 开启 、就像故障通道开启一样、则没有问题。  您需要再次验证这一点、如果没有问题、则可能会出现影响另一个问题的布局问题。  同样、如果没有原理图等、我很难为您提供帮助。

    谢谢 Tuan