请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22950 您好!
我正在设计一个使用 TPS22950负载开关的电路、我有一些关于 I 的问题。如果您查看数据表、该组件具有快速输出放电(QOD):150 Ω。 但在数据表中没有太多关于它的信息
因为在数据表的第12页可以看到、如果 ON 引脚为低电平、VOUT 状态将为高阻态
但连接到输出端的150欧姆电阻的时间是多少
没有典型曲线
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.