This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:快速输出放电(QOD)

Guru**** 2516820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981467/tps22950-quick-output-discharge-qod

器件型号:TPS22950

您好!

我正在设计一个使用 TPS22950负载开关的电路、我有一些关于 I 的问题。如果您查看数据表、该组件具有快速输出放电(QOD):150 Ω。 但在数据表中没有太多关于它的信息
因为在数据表的第12页可以看到、如果 ON 引脚为低电平、VOUT 状态将为高阻态
但连接到输出端的150欧姆电阻的时间是多少
没有典型曲线

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、TPS22950具有150 Ω 快速输出放电电阻器。 感谢您的关注、我们正在努力修改数据表。

    QOD 的工作方式如下:只要 ON 引脚处于低电平(在 V_IL 下)、就会连接 QOD;每当 ON 引脚处于高电平(通过 V_IH)时、就会断开 QOD。 只要导通电压较低、就始终连接该引脚。