This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电子负载参数调节

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981275/bq78350-r1-electronics-load-parameter-scaling

器件型号:BQ78350-R1

大家好、

通过电流校准方法缩放 BQ78350-R1时、是否还需要将换算系数应用于电子负载参数? 即、如果使用10A 负载进行校准、但40x 调节时输入电流为250mA、对于4mA 目标、是否应将电子负载设置为33 (~100uA)? 我认为这是在-R2上使用 IPScaling 时实现的方法、但我想确认它也适用于以这种方式进行扩展。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    是的、此参数也需要缩放。 这看起来是正确的。  

    此致、

    Matt