Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 大家好、
通过电流校准方法缩放 BQ78350-R1时、是否还需要将换算系数应用于电子负载参数? 即、如果使用10A 负载进行校准、但40x 调节时输入电流为250mA、对于4mA 目标、是否应将电子负载设置为33 (~100uA)? 我认为这是在-R2上使用 IPScaling 时实现的方法、但我想确认它也适用于以这种方式进行扩展。
谢谢、
Antonio