This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS540瞬态响应问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981319/tps5430-tps540-transient-response-problem

器件型号:TPS5430

TPS5430、输入24V、输出5V。 当我的负载立即从0A 增加到1A 时、输出电压将下降500mV。 随附原理图和测试图片、请帮助查找原因、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查负载电流以查看它是否仅从0A 变为1A。

    此外、请附加 SW 和 IL 的波形以进行进一步分析。

    此致、

    Wendy