请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5051 大家好、
我的客户对用于-48V、20A 系统的 LM5051感兴趣、以提供反向电压保护。
但安装在 EVM 上的 FET 对于系统的功能不足、他们现在正在寻找好的 FET。
您是否有任何推荐用于-48V、20A 类系统的 FET?
此外、除了数据表中列出的要点外、还请告诉我是否还有其他要点需要注意。
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.