This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:推荐用于20A 类系统的 FET

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974733/lm5051-recommended-fet-for-20a-class-system

器件型号:LM5051

大家好、

我的客户对用于-48V、20A 系统的 LM5051感兴趣、以提供反向电压保护。

但安装在 EVM 上的 FET 对于系统的功能不足、他们现在正在寻找好的 FET。

 您是否有任何推荐用于-48V、20A 类系统的 FET?
此外、除了数据表中列出的要点外、还请告诉我是否还有其他要点需要注意。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    请参阅 数据表第15页上的 MOSFET 选择指南、如果需要任何澄清、请告知我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh-San、

    您能回答我下面的问题。  

     您是否有任何推荐用于-48V、20A 类系统的 FET?

    或者、如果我告诉您选择了哪种器件、您能给我一些有意义的反馈吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi-San、

     根据数据表第15页的 MOSFET 选择指南、MOSFET IAUT300N10S5N015ATMA1适用于20A、-48V 应用

    此致、Rakesh