尊敬的 TI:
我连接了1.6A 负载电流并在分流器上读取数据,但我在寄存器(CC_High、CC_Low)中观察到不同的值,观察0xFFFF。
一旦我断开负载并检查 R61和 R64上的值、电路板上的电阻显示为1M-10M Ω、但相电阻器是开路的。 连接负载后、IC 中的 SRP 和 SRN 引脚短路。
您的回答将有助于我们尽快解决问题。 提前感谢。
谢谢、此致、
Muralikrishna。
9701620426。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我连接了1.6A 负载电流并在分流器上读取数据,但我在寄存器(CC_High、CC_Low)中观察到不同的值,观察0xFFFF。
一旦我断开负载并检查 R61和 R64上的值、电路板上的电阻显示为1M-10M Ω、但相电阻器是开路的。 连接负载后、IC 中的 SRP 和 SRN 引脚短路。
您的回答将有助于我们尽快解决问题。 提前感谢。
谢谢、此致、
Muralikrishna。
9701620426。
您好 Muralikrishna、
根据原理图、您似乎并联了6 x 1m Ω 电阻器。 在1.6A 时、测得的电压应为~266.7uV。 因此、您应该期望库仑计数器读数为0xFFFFFFE0 (值为-32、因为每个 LSB 为~8.44uV)。
如果电流为零(无负载)、则该值应接近0x00000000、但可能会略有不同、因此您可能会看到0xFFFFFFFF (-1)或0x00000001、或一些 LSB 的变化。
您是否已验证 FET 是否已启用(您需要发送命令以启用它们)?
此致、
Matt
您好、Matt、
我们正在尝试修复我们在电流读数中获得的变化。
以下问题可能看起来很愚蠢、但我仍然被深深吸引、无法解决。
请帮我解决以下问题。
我对我的配置有一些疑问。
我想在我的应用中使用120安培的电流、因为我决定使用1.6m Ω 的分流电阻器、方法是考虑200mV 的最大 SRP_SRN 值。 是这样吗?
2.根据数据表、OCD 阈值最大值为100mV、OCD 延迟限制为1280ms。
是否有可能更改这些值?
根据数据表、SCD 阈值最大值为200mV、SCD 延迟限制为400us。
是否有可能更改这些值?
4.我能否通过主机微控制器控制充电和放电 FET? 在可能的情况下、我们如何处理 AFE 寄存器?
谢谢、此致、
Muralikrishna。
9701620426。
您好 Muralikrishna、
请查看以下我的答案:
首先、我建议您参考本文档(第4.1.2节)以获得一个良好的感应电阻器选择示例: https://www.ti.com/lit/ug/tiduar8c/tiduar8c.pdf
我想在我的应用中使用120安培的电流、因为我决定使用1.6m Ω 的分流电阻器、方法是考虑200mV 的最大 SRP_SRN 值。 是这样吗? 该感应电阻器值将导致电压高于 OCD 阈值并非常接近 SCD 阈值。 我建议使用较小的值、如0.5m Ω(您可以并联2个1m Ω 电阻器)。 我在上面提到的文档中的示例可能有助于选择最佳值。
2.根据数据表、OCD 阈值最大值为100mV、OCD 延迟限制为1280ms。 是否有可能更改这些值? 否、100mV 是可能的最大设置。
根据数据表、SCD 阈值最大值为200mV、SCD 延迟限制为400us。 是否有可能更改这些值? 否、200mV 是可能的最大设置。
4.我能否通过主机微控制器控制充电和放电 FET? 在可能的情况下、我们如何处理 AFE 寄存器? 主机微控制器可以控制 CHG 和 DSG FET。 它们必须由主机启用。 如数据表的表1所示、如果触发保护、BQ76940将禁用 FET。
此致、
Matt