This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电流感应问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973333/bq76940-current-sensing-problem

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI:

我连接了1.6A 负载电流并在分流器上读取数据,但我在寄存器(CC_High、CC_Low)中观察到不同的值,观察0xFFFF。

一旦我断开负载并检查 R61和 R64上的值、电路板上的电阻显示为1M-10M Ω、但相电阻器是开路的。 连接负载后、IC 中的 SRP 和 SRN 引脚短路。

您的回答将有助于我们尽快解决问题。  提前感谢。

谢谢、此致、

Muralikrishna。

9701620426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    出于某种原因,您的图像未显示在帖子中。 您可以再次尝试发布图片吗?  

    我能看到 SRP/SRN 引脚连接的原理图吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速回复。

    请查找电流感应电路的附件。

    谢谢、此致、

    Muralikrishna。

    9701620426.e2e.ti.com/.../BQ76940_5F00_facing-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralikrishna、

    检测电阻器的一侧应连接到 BAT-、另一侧应连接到 PACK-。 从文档中可以看到、感应电阻器的 SRN 侧未连接到 PACK-、但它通过负载连接到 BAT+?

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们还根据您的建议进行了测试、但只要连接负载、串联100欧姆电阻器就会断开。

    请查找随附的原理图以供参考。 无法理解为什么传感电阻器会变为开路。 电压。

    谢谢、此致、

    Muralikrishna。

    9701620426.e2e.ti.com/.../BQ76940_5F00_facing-issue1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    根据附件、我正在跨电池组和 BAT+连接负载。

    谢谢、此致、

    Muralikrishna。

    9701620426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralikrishna、

    根据原理图、您似乎并联了6 x 1m Ω 电阻器。 在1.6A 时、测得的电压应为~266.7uV。 因此、您应该期望库仑计数器读数为0xFFFFFFE0 (值为-32、因为每个 LSB 为~8.44uV)。  

    如果电流为零(无负载)、则该值应接近0x00000000、但可能会略有不同、因此您可能会看到0xFFFFFFFF (-1)或0x00000001、或一些 LSB 的变化。  

    您是否已验证 FET 是否已启用(您需要发送命令以启用它们)?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的支持。 我们能够读取感应电流、但仍然面临一些问题。

    当没有负载时、它显示+0.1A (即、充电电流)。 是否需要在软件中进行任何校准?

    谢谢、此致、

    Muralikrishna。

    9701620426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    抱歉、我忘记更新了我将分流电阻从1m Ω 更改为10m Ω。 现在我将6个 NO's 10m Ω 电阻并联。

    谢谢、此致、

    Muralikrishna。

    9701620426。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralikrishna、

    在这种情况下、您似乎看到电路板上的偏移约为166uV。 您可以尝试施加不同的电流来验证测量值始终偏移相同的量。 由于此偏移受电路板布局的影响、因此可由主机 MCU 对其进行校准。  

    我建议通过施加零电流并记录读数来确定偏移。 在本例中、我认为您读取的值大约为20、计算值为0.1A。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们正在尝试修复我们在电流读数中获得的变化。

    以下问题可能看起来很愚蠢、但我仍然被深深吸引、无法解决。
    请帮我解决以下问题。
    我对我的配置有一些疑问。
    我想在我的应用中使用120安培的电流、因为我决定使用1.6m Ω 的分流电阻器、方法是考虑200mV 的最大 SRP_SRN 值。 是这样吗?
    2.根据数据表、OCD 阈值最大值为100mV、OCD 延迟限制为1280ms。
    是否有可能更改这些值?
    根据数据表、SCD 阈值最大值为200mV、SCD 延迟限制为400us。
    是否有可能更改这些值?
    4.我能否通过主机微控制器控制充电和放电 FET? 在可能的情况下、我们如何处理 AFE 寄存器?

    谢谢、此致、

    Muralikrishna。

    9701620426。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralikrishna、

    请查看以下我的答案:

    首先、我建议您参考本文档(第4.1.2节)以获得一个良好的感应电阻器选择示例: https://www.ti.com/lit/ug/tiduar8c/tiduar8c.pdf 

    我想在我的应用中使用120安培的电流、因为我决定使用1.6m Ω 的分流电阻器、方法是考虑200mV 的最大 SRP_SRN 值。 是这样吗? 该感应电阻器值将导致电压高于 OCD 阈值并非常接近 SCD 阈值。 我建议使用较小的值、如0.5m Ω(您可以并联2个1m Ω 电阻器)。 我在上面提到的文档中的示例可能有助于选择最佳值。
    2.根据数据表、OCD 阈值最大值为100mV、OCD 延迟限制为1280ms。 是否有可能更改这些值? 否、100mV 是可能的最大设置。
    根据数据表、SCD 阈值最大值为200mV、SCD 延迟限制为400us。  是否有可能更改这些值?  否、200mV 是可能的最大设置。
    4.我能否通过主机微控制器控制充电和放电 FET? 在可能的情况下、我们如何处理 AFE 寄存器? 主机微控制器可以控制 CHG 和 DSG FET。 它们必须由主机启用。 如数据表的表1所示、如果触发保护、BQ76940将禁用 FET。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Muralikrishna。

    9701620426。