This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:能否通过 OCP 防止20V 的负载突降电压?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, UCC27524, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970521/lm7480-q1-could-it-prevent-load-dump-voltage-by-20v-by-ocp

器件型号:

大家好、  

它能否将输入负载突降电压降低 OCP? 我想使用12V 典型值、但绝对最大值为20V IC、连接到12V BAT。

图10-25. 典型应用电路-具有反向电池保护功能的200V 未抑制负载突降保护表明 OCP 具有 Vout 保护。 如果 LM7480-Q1满足 OCP、会发生什么情况? 它是否断开 BAT (开/关控制)或仅钳制通过分压电阻器(线性控制)调节的 OCP 电压?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    感谢您的联系。

    如果我理解正确、您将尝试根据 LM 器件的图10-25在 Hgate 和 Dgate 上使用 UCC27524作为电流升压器、请确认。

    我不确定我是否理解您的问题、您是否在过流事件期间用作电流升压器时、UCC27524会发生什么情况?

    如果是、UCC27524不包含 OCP、并且将需要额外的保护电路、因为 VOUT (LM7480的 C 引脚)预计高达85V、并且 xGate 的通道将需要电平转换器、因为背靠背 FET 不以 GND 为基准。

    我们当前用于驱动背靠背 FET 的解决方案包含复制的应用手册、详细介绍了我们的栅极驱动器在类似应用中的使用方式。 该应用手册使用不同的驱动程序、但可以修改为使用 UCC27524。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、  

    感谢您的支持、很抱歉让您感到困惑。

    精算师我错误输入零件号。 正确答案是 LM7480-Q1、而不是 UC27524。  

    此致、

    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ochi San、

    我已通知此器件的正确产品组。 明天、达拉斯时间、他们应该会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    LM7480-Q1用于共源极拓扑时、可保护下游电路免受输入端负载突降所导致的过压影响。 这是通过任一方式实现的

    • 由于 OV 切断(OV 连接到 VBATT)、HGATE 关闭 HSFET 或
    • HGATE 打开/关闭 HSFET 以保持钳位输出电压 (OV 连接到 VOUT)。

    所选的 OV 电路进行选择、如下所示。  

    在数据表设计示例(第10.3节)中、选择200V FET、因为负载突降期间 FET 两端的电压为164V (200V - 37V)。 在这里 、输出钳位在~ 37V

    如果您希望将输出电压钳制在<20V、则负载突降期间 HSFET 上的应力将大于180V (200V - 20V)。 因此、您必须选择额定电压大于200V 的 FET (考虑到一定的裕度)。