This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350错误 SOC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979695/bq78350-r1-bq78350-wrong-soc

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIOGPCCEDV

您好!

我有一个7s5p 锂离子电池、我们使用您的 BQ78350芯片。 出于某种原因、SOC 几乎降为零、并保持在该状态、即使没有电流流动且电池可以放松:

这是我们要使用的 srec 文件:

e2e.ti.com/.../1665.BASE_5F00_CONF.zip

我找到了此主题、但它没有帮助:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/524346?bq78350-Wrong-State-of-Charge

为什么 SOC 错误、但电池电压正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是从 BQ78350芯片读取的文件。 它看起来不同

    e2e.ti.com/.../BASE_5F00_CONF_5F00_ReadFromBQChip.zip

    但我不知道它的含义是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    能否从 BQStudio 导出.gg.csv 文件? 这可以通过单击"Data Memory"选项卡上的"Export"按钮来完成。 这比 srec 文件更易于阅读。

    通常、SOC 问题可能是由于对电池使用了错误的 ChemID 所致(仅在首次为器件通电后或在复位后使用、以初步估算容量) CEDV 监测的或设置-如果您将 GPCCEDV 工具设置为补偿 EDV 检测、则可以是该工具提供的系数;如果您将其设置为固定 EDV 检测、则可以是数据闪存中的固定 EDV 值。

    此外、日志文件(单击"Registers"屏幕中的"Start Log")对于捕获行为始终很有帮助。 如果您可以捕获 SOC 下降的点、日志文件将显示每个器件寄存器中发生的情况、这将有助于缩小问题的范围。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 gg 文件

    e2e.ti.com/.../SBP06.gg.csv

    此处另一个:

    e2e.ti.com/.../sbp37_5F00_0Soc.gg.csv

    FixedEDVx、x=1、2、3更改了值。

    当我复位芯片时、这些高电平值仍处于固定 EDV 设置中、但 SOC 再次正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    每当发生放电并且电池电压超过 EDV2值时、SOC 将向下跳至7%。 当它们越过 EDV1下方时、SOC 将跳至3%。 它将从那里下降。 您的 gg 文件中的固定 EDV 值非常高(12552mV 和30401mV)。 您在上面的屏幕图像中显示的值看起来更好。

    如果您希望 SOC 准确、我建议使用补偿 EDV。 我建议设置 CEDV 电量监测配置寄存器中的[EDV_CMP]和[CSYNC]位。 本应用手册的监测部分对于配置监测参数非常有帮助: https://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf

    我还注意 到您的 gg 文件中的 DOD at EDV2参数远不是默认值-我建议将其重置为默认值。 这可能是因为 EDV 阈值被错误触发而更新的。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mat、

    感谢您的澄清。 但是、什么可能会触发这些参数从2580、2680和3100 (一次校正)变为32、30401、12552 (一次错误)?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这些值不能自动更改。 只能通过向数据闪存写入错误的值来更改它们。 如何将数据闪存设置写入器件?

    此致、

    Matt