This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981108/lm66100-lm66100

器件型号:LM66100

你(们)好

我已并联两个 LM66100

Vin1  为3.4 - 4.8V。

VIN 2为5.5V。

电压源由 CE 从具有逻辑的微控制器中选择:高电压(2.6V)和低电压(0V)。  数据表似乎认为  、要关闭、CE 应高于 Vin。   请澄清。

谢谢。  

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    LM66100是一款理想的二极管器件、通过比较 VIN 和 CE 引脚可触发导通和关断。 当 VIN 大于 CE 时、开启阈值、当 CE 大于 VIN 时关闭阈值、则器件关闭。

    LM66100不适用于任何负载共享系统。 我们不建议执行此操作。 该器件用于输入电源保护、以及在任何给定时间仅连接了一个连接结构中的器件的 OR-ing。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    感谢您的回复。

    此致

    Siva