请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 你(们)好
我已并联两个 LM66100
Vin1 为3.4 - 4.8V。
VIN 2为5.5V。
电压源由 CE 从具有逻辑的微控制器中选择:高电压(2.6V)和低电压(0V)。 数据表似乎认为 、要关闭、CE 应高于 Vin。 请澄清。
谢谢。
Siva
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.