This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:100% PWM 时的全 H 桥

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1, SN6501, UCC27201, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980418/ucc27282-q1-full-h-bridge-at-100-pwm

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501UCC27201UCC27282

大家好、

我想使用您的两个 UCC27282-Q1来驱动完整的 H 桥、如下图所示(电感器代表有刷电机):

Full H-Bridge Configuration

是否可以在此配置中使用占空比为100%的 PWM?  

我是否可以不明确地将高 MOSFET 保持在高电平、或者在启动电容器放电并关闭高 MOSFET 一段时间后?

在本示例中、我使用低 MOSFET 进行斩波、是否最好使用高 MOSFET?

此致、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    对于高侧驱动器的直流运行、 使用自举偏置是不现实的、因为正如您提到的、在某些时候、引导电容器将放电、而高侧驱动器将从 UVLO 功能关闭。

    TI 提供的小型简单器件 SN6501和 SN6505旨在生成浮动高侧偏置以解决您的问题。 为 HB-HS 偏置使用浮动高侧偏置将启用直流操作。

    确认我的回答可以解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能更好地解释一下我应该如何在   我的方案中连接您的器件 SN6501或 SN6505 (或与晶体管上的 Vgs 相似的电压必须大约为10V)吗?

    你能给我举个例子吗?

    此致

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    我有一个图表显示了 SN6505和 UCC27201驱动程序的示例、但 UCC27282的连接和配置是相同的。 要设置浮动偏置的电压、请参阅 SN6501或 SN6505数据表、以选择将决定偏置输出电压的变压器匝数比。 此外、Wurth 和 Coilcraft 还为 SN6501和 SN6505器件提供现成的变压器。

    请告诉我、如果您在查看图表时遇到任何问题、或者如果您有更多问题、您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的澄清。

    如果90%占空比的 Cicle 是可访问的、我是否还需要 SN6501 或 SN6505、或者全 H 桥可以在没有它们的情况下工作?

    即、如果场景如下:

    电机始终以相同的方向运行、并按如下方式驱动晶体管:

    -左侧、高:关闭

    -左侧、低:PWM

    右,高:开

    -右侧、低:关闭

    在这种情况下、H 桥的右侧是直流极化的、因此经过一段时间后、正确的引导电容器是否放电?

    为了避免 使用 SN6501 或 SN6505、驱动晶体管是否有任何技巧?

    此致、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    如果低侧开关具有一定的最小占空比、这会导致高侧开关中出现一定的最大占空比(但不是直流)、通常可以使用自举偏置。

    在您显示的示例中、右侧显示了 HO ON 和 LO OFF、我假设 HO 是 DC ON。 在这种情况下、右侧高侧仍会存在保持 HB 偏置的问题。

    一些设计人员所做的是、在没有直流高侧运行的情况下、低侧开关上具有高占空比和低占空比、从而允许引导电容器充电。 我认为这是一种折衷方案、允许使用自举偏置而不是专用高侧偏置电源。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、