This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:斜坡设置

Guru**** 2590910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981110/tps548b22-ramp-setting

器件型号:TPS548B22

您好、专家、

客户使用了 TPS538B22、条件为12Vin 至0.8Vout/20A、fsw=650Khz。

根据 DS 表7的建议、当 Vo=0.8V 时、斜坡= R/2、但在实际测试中、它们可以通过增加 Rx2或 Rx3来通过波特图 PM>45deg 标准。 您对此有什么顾虑吗?  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    该表只是给出了一个指导或起点。 如果客户对较高斜坡设置下的相位裕度满意、则进入较高设置不会出现问题。  从数据表中的第8.2.3.3.1节可以看出、用于稳定性的最小输出电容、斜坡时间常数和其他设计变量之间存在关系、因此只要满足稳定性标准、您就可以在给定条件下使用更高的斜坡时间常数保持稳定。

    此致、
    Kris