主题中讨论的其他器件: LM5017
您好!
我最终希望从+48VDC 生成+/-12VDC 电源轨。 /-12V 分离轨将为几个运算放大器供电、我还需要12V 电压为单独的冷却风扇供电。
TPS54060EVM-590模块就是这么做的、但我意识 到在这种配置中、TPS54060s 最大输入电压是由于它的电压为48V -(-12V)= 60V。 这将是一个问题、因为我的48VDC IN 可能在+48V 以上变化。
我已经了解了采用 Fly-Buck 配置的 LM5017、因为它可能需要高达100V 的输入电压、但在将隔离式输出 GND 连接到非隔离式 GND 时遇到了问题。
您能否建议一种能够创建所需+/-12V 并可承受高输入电压的设计? 12V 电源轨上的电流输出高达250mA、-12V 电源轨上的电流输出高达100mA。
此致