主题中讨论的其他器件:TPS7A52
我在该器件的未加密 SPICE 模型中发现了几个错误。
1.文本文件第34行缺少注释字符。 这会阻止 TINA 导入模型-请修复此问题。
2. PG 逻辑未正确仿真。 当 EN 为低电平时、PG 应为低电平、如图42所示:
我已按照以下示例导入到 TINA 中。 我已经附加了 TINA 仿真、其中包括有人需要时需要的模型。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在该器件的未加密 SPICE 模型中发现了几个错误。
1.文本文件第34行缺少注释字符。 这会阻止 TINA 导入模型-请修复此问题。
2. PG 逻辑未正确仿真。 当 EN 为低电平时、PG 应为低电平、如图42所示:
我已按照以下示例导入到 TINA 中。 我已经附加了 TINA 仿真、其中包括有人需要时需要的模型。
您好!
感谢您的反馈。 我们知道许多旧 Spice 模型中缺少注释、我们会在找到存在此问题的其他模型时对其进行更正。 我们将把它添加到 Spice 模型校正日志中。
关于 TPS7A52 PG 引脚、Spice 模型正对其进行正确仿真。 当器件未通电时、如所提供的仿真中所示、内部电路无法导通比较器电路的漏极开路 MOSFET。 在这种情况下、PG 引脚看起来是一个非常高的接地阻抗。 从10千欧电阻器和 MOSFET 的 RDS_OFF 形成一个分压器、从而在 PG 引脚上留下大约3.3V 的电压。 出于完整性考虑、我在 EVM 上对此进行了测试、并确认您将看到这一点。
谢谢、
斯蒂芬
斯蒂芬-
我不同意 PG 引脚。 我所附的内容是从头开始创建的、因此不确定您是否模拟了其他幻灯片。
在仿真中、始终通过 VS1提供3.3V 电压。
仿真计算 VEN 在时间 t=0时保持低电平的初始运行点。
由于内部开关选择 VIN=3.3V、VBIAS 电源读数为零、请参阅数据表第7.2节中的图:
也就是说、看起来我没有正确端接偏置引脚。 根据数据表、如果不使用、BIAS 引脚应保持悬空或接地。 当我将引脚接地时、我在 PG 上获得相同的响应:
我已附上该仿真的更正版本。 请运行它、让我知道如果模型确实正确、我需要做些什么来使 PG 正确仿真。
您好、Steve、
好的、请尝试一下、我在底部包含了修改后的 TINA 仿真文件。 此模式包括2个经修改的网表代码行和1个附加代码行。 结果是一个仿真、它更准确地反映了仿真中的 PG 功能。 如果您没有发现任何其他问题、我们将努力将此更新版本发布到 Web 上。
这里是 Cadence:
这里是您的示例电路的 TINA 中:
谢谢、
斯蒂芬
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2146.TPS7A52_2D00_Q1_2D00_1.TSC