This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:SPICE 模型错误

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975119/tps7a52-q1-spice-model-bugs

器件型号:TPS7A52-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A52

我在该器件的未加密 SPICE 模型中发现了几个错误。

1.文本文件第34行缺少注释字符。  这会阻止 TINA 导入模型-请修复此问题。

2. PG 逻辑未正确仿真。  当 EN 为低电平时、PG 应为低电平、如图42所示:

我已按照以下示例导入到 TINA 中。  我已经附加了 TINA 仿真、其中包括有人需要时需要的模型。

 e2e.ti.com/.../TPS7A52_2D00_Q1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。  我们知道许多旧 Spice 模型中缺少注释、我们会在找到存在此问题的其他模型时对其进行更正。  我们将把它添加到 Spice 模型校正日志中。

    关于 TPS7A52 PG 引脚、Spice 模型正对其进行正确仿真。  当器件未通电时、如所提供的仿真中所示、内部电路无法导通比较器电路的漏极开路 MOSFET。  在这种情况下、PG 引脚看起来是一个非常高的接地阻抗。  从10千欧电阻器和 MOSFET 的 RDS_OFF 形成一个分压器、从而在 PG 引脚上留下大约3.3V 的电压。  出于完整性考虑、我在 EVM 上对此进行了测试、并确认您将看到这一点。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬-

    我不同意 PG 引脚。  我所附的内容是从头开始创建的、因此不确定您是否模拟了其他幻灯片。

    在仿真中、始终通过 VS1提供3.3V 电压。

    仿真计算 VEN 在时间 t=0时保持低电平的初始运行点。

    由于内部开关选择 VIN=3.3V、VBIAS 电源读数为零、请参阅数据表第7.2节中的图:

    也就是说、看起来我没有正确端接偏置引脚。  根据数据表、如果不使用、BIAS 引脚应保持悬空或接地。  当我将引脚接地时、我在 PG 上获得相同的响应:

    我已附上该仿真的更正版本。  请运行它、让我知道如果模型确实正确、我需要做些什么来使 PG 正确仿真。

    -Stevene2e.ti.com/.../2146.TPS7A52_2D00_Q1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为实际器件运行正常、问题是仿真模型。  请在帖子中查看我的关注。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我错误地认为 Vin 与 Ven 相关联;我现在看到的情况不是这样。  如您所述、PG 引脚最初应处于低电平。  我将检查网表以查看是否有一个简单的模块来纠正此问题;如果没有、我们可以在 IC 外部添加一个简单的模块来进行补偿。  请给我一些时间来回顾这一点、然后返回给您。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    好的、请尝试一下、我在底部包含了修改后的 TINA 仿真文件。  此模式包括2个经修改的网表代码行和1个附加代码行。  结果是一个仿真、它更准确地反映了仿真中的 PG 功能。  如果您没有发现任何其他问题、我们将努力将此更新版本发布到 Web 上。

    这里是 Cadence:

    这里是您的示例电路的 TINA 中:

    谢谢、

    斯蒂芬

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2146.TPS7A52_2D00_Q1_2D00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这看起来更好-我想这是幻灯片中的一个单行更改。 希望您可以在网上更新该模型。

    Steve