This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80–当 SMBus 被噪声或其他外部因素锁存时如何恢复通信

Guru**** 2585255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974528/bq40z80-bq40z80-how-to-recover-communication-when-the-smbus-latched-by-noise-or-other-external-factors

器件型号:BQ40Z80

这是一种预防机制、SMBus 可能会被噪声或其他外部因素锁存、因此必须有一些复位机制来恢复器件。 我知道它有任何恢复方法吗? 谢谢。

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您应该能够通过将线路拉低2秒来重置通信引擎。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “线条”是什么意思? 它是 SMBus 线还是 VDD 线?

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    通信线路、如果它们也连接到 VDD、那么它们也会随着可以工作的 VDD 变为低电平。 或者主机可以将其拉低。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    • SMBC 和 SMBD 均被拉低。 或仅将 SMBC 拉至低电平。
    • 为什么要拉低2S、是否有文档说明?
    • 以下是 SMBus 2.0规范的定义。 时钟低电平超时的~是25 μ s 35mS、因此当 SCL 被拉取超过35mS 时 BQ40Z80会复位?

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    抱歉、如果 SDA 和 SCL 都保持低电平、我们的一些监测计会进行硬件复位、但该监测计似乎仅使用 SBS 标准: sbs-forum.org/.../sbdat110.pdf

    是如果 SCL 保持低电平的时间超过35mS、则表明数据包发生故障。

    此致、

    Wyatt Keller