主题中讨论的其他器件:BQ24251、 TPS25750、 BQ25611D
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Tara、
BQ24251只能与传统 USB BC1.2适配器通信、而不能与 USB Type C 通信。 实际上、TI 目前没有一个具有集成 USB Type C 通信的充电器。 您可能需要在两者之间添加一个接口芯片。 如果您只需要为充电器提供5V 输入、并且只想控制来自 USB Type C 适配器的输出电流、则可以使用芯片来实现此目的。
如果您的 USB Type C 端口的输出电压大于5V、则需要 TPS25750等端口控制器。
此致、
Jeff
您好 Tara、
USB Type C 端口/适配器具有需要通信以提供5V 1.5A 或3A 输出的 CC1和 CC2线路。 BQ24250不提供此通信。 如果您的主机处理器/控制器可以进行此通信、则可以使用您需要的任何充电器。 BQ24250是一款非常旧的器件、因此无法与 USB Type C 端口/适配器搭配使用。
此外、如果您还想与通过 D=/D-线路进行通信的传统 USB BC1.2适配器进行通信、 您可能会考虑更改为更新的器件、如 BQ25611D。
此致、
Jeff