This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:bq24250至 USB c 连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24251, TPS25750, BQ24250, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975204/bq24250-bq24250-to-usb-c-connection

器件型号:BQ24250BQ24251
主题中讨论的其他器件:BQ24251TPS25750BQ25611D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tara、

    BQ24251只能与传统 USB BC1.2适配器通信、而不能与 USB Type C 通信。 实际上、TI 目前没有一个具有集成 USB Type C 通信的充电器。  您可能需要在两者之间添加一个接口芯片。  如果您只需要为充电器提供5V 输入、并且只想控制来自 USB Type C 适配器的输出电流、则可以使用芯片来实现此目的。

    如果您的 USB Type C 端口的输出电压大于5V、则需要 TPS25750等端口控制器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我仅使用 USB type c 为充电器供电、并且我将 USB 连接到微控制器进行通信、那么我很困惑为什么这会成为一个问题。 我只为充电器提供5V 输入。 在这种情况下、USB type c 是否仍然不起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用的是 BQ24250、而不是 BQ24251。 数据表显示 EN1和 EN2引脚符合 USB 2.0类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 2.0 type c 是否无法正常工作? 数据表上的第9.3.2节引用了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tara、

    USB Type C 端口/适配器具有需要通信以提供5V 1.5A 或3A 输出的 CC1和 CC2线路。  BQ24250不提供此通信。 如果您的主机处理器/控制器可以进行此通信、则可以使用您需要的任何充电器。  BQ24250是一款非常旧的器件、因此无法与 USB Type C 端口/适配器搭配使用。

    此外、如果您还想与通过 D=/D-线路进行通信的传统 USB BC1.2适配器进行通信、 您可能会考虑更改为更新的器件、如 BQ25611D。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tara、

    USB Type C 典型值不仅指硬件连接器、还指通信协议。  通信协议与 BC1.0向后兼容、BC1.0是 USB 2.0的一部分。  但 USB Type C 通过 CC1和 CC2线提供了其他通信选项。

    此致、
    Jeff