This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:TI 模型问题的 PSpice

Guru**** 2555240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974774/lm7480-q1-pspice-for-ti-model-issues

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

您好!

我尝试在 PSpice for TI 工具中使用 LM74800 PSpice 模型来仿真电路。

原理图如下所示、您可以看到、我有两个不同的 TI 组件、没有其他第三方模型。

我得到的第一个误差是这个:

信息(ORNET-1041):写入 PSpice Flat Netlist C:\TEMP\POWER_MUx\***\POWER_MUx-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\SCHEMATIC1.net
错误(ORNET-1017):未连接的引脚、无浮点属性或 float = e U4引脚'pad'

由于数据表中的以下方向、我将引脚保持悬空:

我知道 PSPICE 通常不喜欢浮动网络、因此我放置了一个1G 下拉电阻器、如下所示:

我现在收到以下错误消息:

该模型似乎有问题。

BTW、PSpice 工具似乎无法将 LM7480模型识别为 TI 模型、因为它抱怨电路中必须有一个最多三个探针。

请检查一下吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我原始帖子中附加的图片发生了什么情况、其中有三个。

    您能看到它们吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、  

    否、我们无法看到它们、您可以重新上传它们吗?

    通常、当我们看到图像未显示时、这是因为它们是复制/粘贴到窗口中而未上传的。  

    当您首次发布帖子时、复制/粘贴始终会显示它们、但在它们出现后、可能就是这样。  

    是否可以使用上传图像按钮再次共享图像? 如果您希望包含原始帖子、您可以编辑它们。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitri、

    感谢您的回复、我按照您的指示编辑了原始帖子。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、  

    您能不能共享您的 PSpice 仿真项目、以便我们可以在我们的系统中进行验证。

    您是否尝试在实际 PSICE 中对其进行仿真? 您是否得到相同的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    您可以通过电子邮件联系我吗? 我将以这种方式为您提供文件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、  

    我将在 e2e 上向您发送一个朋友请求。 请接受。

    当我们成为 e2e 上的好友后、您可以与我私下共享该文件。