主题中讨论的其他器件: TPS546D24A
您好、,专家 k Ω
我们希望在设计中使用 TPS549B22、以满足以下要求:
默认输出电压= 0.84V、需要调节飞跨时的输出电压。
我计划按以下方式进行设计:
1、根据数据表第20页的表2、将 Vsel=0.75V 设置为 RVSEL=16.5k Ω
2. RSP 和 PSN 之间的电阻器=82.5K、RSP 通过电阻器=10K 连接到 Vout
我阅读了一些 E2E 标签、并发现一条评论:TPS549B22始终引导至 VSEL 引脚定义的电压。
问题:
a)这是否意味着 我的设计在启动期间 Vout 首先会变为 Vsel=0.75V?
b)上电后、CPU 可以通过 VOUT _COMMAND 调整 Vout。 是否可以通过 VOUT_COMMAND 更改默认 Vout 并使用 STORE_DEFAULT_ALL 将该值存储到 NVM?