This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:默认输出电压设置

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974433/tps549b22-default-vout-setting

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

您好、,专家 k Ω

我们希望在设计中使用 TPS549B22、以满足以下要求:

默认输出电压= 0.84V、需要调节飞跨时的输出电压。

我计划按以下方式进行设计:

1、根据数据表第20页的表2、将 Vsel=0.75V 设置为 RVSEL=16.5k Ω

2. RSP 和 PSN 之间的电阻器=82.5K、RSP 通过电阻器=10K 连接到 Vout

我阅读了一些 E2E 标签、并发现一条评论:TPS549B22始终引导至 VSEL 引脚定义的电压。

问题:

a)这是否意味着 我的设计在启动期间 Vout 首先会变为 Vsel=0.75V?

b)上电后、CPU 可以通过 VOUT _COMMAND 调整 Vout。 是否可以通过 VOUT_COMMAND 更改默认 Vout 并使用 STORE_DEFAULT_ALL 将该值存储到 NVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    a)这是否意味着 我的设计在启动期间 Vout 首先会变为 Vsel=0.75V?

    [PJM]不  这意味着无论最后一个 VOUT_COMMAND 值存储在 NVM 中、VOUT_COMMAND 和 RSP 至 RSN 电压都将始终启动至0.75V。

    b)上电后、CPU 可以通过 VOUT _COMMAND 调整 Vout。

    [PJM]是、RSP 至 RSN 电压可在加电后通过 VOUT_COMMAND 更改、但使用从 VOUT 到 RSP 的外部电阻分压器、输出电压不会遵循标准 VOUT = VOUT_COMMAND x 2^-9V 缩放。  输出电压将按以下比例调节:

    VOUT_COMMAND x 2^-9V x (1-RtoP/Rbot)

    其中 Rtop 是 VOUT 到 RSP 的电阻器、而 Rbot 是 RSP 到 RSN 的电阻器。

    这也等于 Vout/Vsel x VOUT_COMMAND x 2^-9V

    其中 Vout 为默认输出电压(0.84V),Vsel 为选定的默认基准电压(0.75V)。

    对于具有0.75V 默认基准电压的0.84V 输出、该值提供的 VOUT_COMMAND 和 LSB 值为2.188mV、而不 是标准1.953mV

      是否可以 通过 VOUT_COMMAND 更改默认 Vout 并使用 STORE_DEFAULT_ALL 将该值存储到 NVM?  

    [PJM]当 VSEL 连接到100k/16.5k 分频器时、无法通过更改 VOUT_COMMAND 并使用 STORE_DEFAULT_ALL 来更改加电默认输出电压和初始 VOUT_COMMAND 值。

    对于集成 FET 转换器、该转换器可以:

    1) 1)将初始输出电压编程为0.84V

    2) 2)通过将更新的 VOUT_COMMAND 值存储到 NVM 来调整默认输出电压

    3) 3)继续对 VOUT_COMMAND 使用标准-9指数 ULINEAR16格式

    您可以考虑使用 TPS546D24A、该器件提供了 PIN_DETK_OVERRIDE 命令、允许用户指示 TPS546D24A 在将来的上电复位时使用存储的 NVM 值、从而覆盖引脚检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    注意、对于0.84V 输出和0.75V 默认基准电压、VOUT_COMMAND 和 LSB 值为2.188mV、而不 是标准1.953mV。  我在数据表中找不到说明、 LSB 值为 1.9531mV、为只读、不能覆盖。 您为什么 说 LSB 值为2.188mV 而不 是标准1.953mV?
    由于 RSP 和 RSN 之间存在分频器、如何将 RSP 和 PSN 的迹线路由为区分?  根据下图、VOSNS 和 RSN 是否应布线为差分电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是、您的图片未正确通过、因此我无法对图片进行评论。

    但是:

    1)是的、VOUT_MODE 为只读且无法更改、并且从 VOUT_COMMAND 到 RSP 的 LSB - RSN 仍固定为1.9531mV/LSB、但由于 VOUT 未直接连接到 RSP、VOUT 的 LSB 不是1.9531mV、 但为2.188mV、因为 RSP 上的电压为1.9531mV - RSN 转换为 VOUT 上的电压为2.188mV。

    2) 2)下面应显示如何将 VOUT 感应点路由回 RSP 和 RSN 的图像。  在本示例中、有3个 VOUT 感应点。  VOUT 和 GND 有一个本地电阻式 VOUT 感应点、靠近 TPS549B22转换器的输出端和一个远程电阻式感应点。  TPS549B22将根据这两者之间的平均值并通过其感应电阻进行加权来调节输出电压。  通常、设计人员会为本地感应选择高10倍的电阻器值、以便远程感应能够在最终输出电压下保持精确的调节电压。

    还存在到本地输出的电容连接。  当 TPS549B22的本地输出与靠近负载的遥感输出之间的电力输送路径中存在电阻和电感时、这一特性非常有用。  该电容器允许转换器补偿电源路径延迟、并在该寄生电源路径滤波器引入相位滞后的情况下稳定整个环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。

    您所连接的感应电路的建议值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以帮助 查看我的原理图设计吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    通常、R2和 R3 (遥感电阻)相当低、介于10和50欧姆之间。  10欧姆通常是一个很好的选择值。

    R1和 R4通常为10x R2和 R3、100欧姆至500欧姆。

    C1的值实际上取决于布局以及寄生电感和远程电容。  C1可能根本不会被组装、也可能会被调整为零、R2会在高频时转换为本地反馈。  通常、零点位于该寄生滤波器产生的轮询下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    原理图看起来不错。  我在20A 负载阶跃上看到输出电压估计为10mV 的输出纹波和27mV 的瞬态偏转、因此请确保这些满足您的要求。