This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:仅在无充电电池 Li-SOCl2、锂亚硫酰氯上进行监测

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ35100, BQ27Z561, BQ25100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980117/bq27z561-gauging-only-on-a-none-rechargeable-battery-li-socl2-lithium-thionyl-chloride

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他部件: BQ35100BQ25100

我们希望将 BQ27X561-R2用于3.6V/12Ah 的不可充电电池。  (单次放电使用)
我们选择了 BQ27Z561-R2、因为该电池电量监测计功耗极低。 我们需要此规格、因为我们要构建低功耗物联网监控系统。
 如果待机时间为 20uA、则为994%、 其余的大约为5mA。   此外、这款现代设备看起来非常智能且完整。
我们将其放置在我们的第一个原型上、并正在发现功能并对其进行测试。
 BQ27561-R2非常适合用于可充电电池。

我们将在 BQ-Studio 和 EVM 套件的帮助下进行评估。  非常好。  该工具包含锂  离子 SOCl2电池的化学成分、例如 :SAFT LS17500

我们希望:
   已阅读: 电流、电压和温度:  工作正常
   读取:充电:我们现在使用: Qmax Passed Q 或 True Rem Q 来实现此目的

我们现在确实有一些问题。
是否可以获得相对容量状态??

我们是否可以使用充电电池等智能功能?
(与 Impedance Track 类似:校正器温度和内部电阻)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marien:

    此监测计不适用于 LTC 电池。 请考虑使用 bq35100。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、您好、 感谢您的提示。
    我没有为我的设计评估此芯片。   当我快速查看数据表时、我看到两个规格:
    6.3建议运行条件
    6.5电源电流静态模式

    第一个报告的功耗非常低。  第二个相当高。

    借助 BQ27Z561、我们在66uA 下正常运行、在9uA 深度睡眠模式下正常运行。   这符合我们的设计要求。
    正常模式下的运行时间为0.6%、 待机时间为99.4%。
    待机时、我们的电流测量值为20uA
    工作电 流:0.5mA 至30mA 极脉冲。 为此、监测计必须非常好地对电流进行连续积分。

    我必须学习此 BQ25100的完整数据表。
    您能说 BQ35100的功耗是否足够低、并且能够很好地集成 DE 容量吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ35100应使用 GE 输入进行控制。  那么、我们的 MCU 应该激活和停用芯片?
    当我们应该将 GE 驱动为始终高电平时、 电流消耗如6.5中所示。
    我希望这款芯片比我现在所知道的更加智能...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marien:

    Bq27z561将无法为原电池提供 RSOC、您需要自行进行计算。 bq27z561的死区电流具有1mA 的分辨率、因此它不会捕获系统的待机电流。

    我们强烈建议为此应用切换到 bq35100。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、 感谢您的建议。
    我们的应用无法驱动 GE 引脚。  我们喜欢独立的电量监测计。
    要为该 BQ35100获取低电量监测计电流、 我们必须在应用中实现 GE 引脚。
    然后再制定计划。
    您能确认吗: 此芯片将很好地对有效电流进行 CC、这是很好的吗?
    活动电流每 小时需要6秒。  该模式的电流范围为1mA 至30mA、在5ms 间隔内变化很大/具有脉冲特性。
    有效电流间期约为电池能量的80%、因此必须非常准确地测量、以使气体更年期
    一个值得使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marien:

    该电流精度取决于电路板、但 bq35100可实现1mA 的精度。 根据感应电阻器的尺寸、它可能会变小。

    此致、