主题中讨论的其他部件: BQ35100、 BQ25100
我们希望将 BQ27X561-R2用于3.6V/12Ah 的不可充电电池。 (单次放电使用)
我们选择了 BQ27Z561-R2、因为该电池电量监测计功耗极低。 我们需要此规格、因为我们要构建低功耗物联网监控系统。
如果待机时间为 20uA、则为994%、 其余的大约为5mA。 此外、这款现代设备看起来非常智能且完整。
我们将其放置在我们的第一个原型上、并正在发现功能并对其进行测试。
BQ27561-R2非常适合用于可充电电池。
我们将在 BQ-Studio 和 EVM 套件的帮助下进行评估。 非常好。 该工具包含锂 离子 SOCl2电池的化学成分、例如 :SAFT LS17500
我们希望:
已阅读: 电流、电压和温度: 工作正常
读取:充电:我们现在使用: Qmax Passed Q 或 True Rem Q 来实现此目的
我们现在确实有一些问题。
是否可以获得相对容量状态??
我们是否可以使用充电电池等智能功能?
(与 Impedance Track 类似:校正器温度和内部电阻)