请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 大家好、
您能解释一下 有关 BQ28Z610-R1" I 2C 引擎的总线低电平超时复位"的新功能的更多重要信息吗?
如果没有通信操作、这意味着超时是否会继续计数?
谢谢、此致、
Jamie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能解释一下 有关 BQ28Z610-R1" I 2C 引擎的总线低电平超时复位"的新功能的更多重要信息吗?
如果没有通信操作、这意味着超时是否会继续计数?
谢谢、此致、
Jamie
您好 Jamie、
以下是数据表中的说明:
8.3.12 I 2C 超时如果 I 2C 总线保持低电平~2秒、I 2C 引擎将释放 SDA 和 SCL。 如果 BQ28Z610-R1器件固定了线路、则释放它们会释放主器件以驱动线路。 注:低电平时间设置可由固件控制、但硬件默认值为2秒。
线路需要保持低电平大约2秒钟以重置硬件通信引擎。
此致、
Wyatt Keller