This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:如何设置充电温度范围

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980525/bq24105-how-to-set-charging-temperature-range

器件型号:BQ24105

尊敬的团队:

如何将充电温度范围设置 为0~40 ℃μ A? (初始设置为 0~40 ℃μ s)

如果客户使用 103AT NTC 热敏电阻、您能 建议 我们 使用电阻值吗?

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    示例计算可在数据表第26和27页上显示。 我将在这里进行讲解。

    1.根据制造商的说明(使用表或给出的公式)计算所需温度下所选的热敏电阻电阻。 0C 的冷值将为 RTH_COLD、40C 的热值将为 RTH_HOT。

    2.从数据表中确定%HTF (34.4%)和%LTF (73.5%)。

    3.求解 RT2数据表第27页上的方程式。 请确保 V_LTF 和 V_HTF 是 TS 电压乘以%(HTF 或 LTF)并被除以100。

    4、解出 RT2后、求解 RT1下面的方程式。

    这将为您提供您所需的电阻分压器! 有关 TS 原理图示例、请参阅数据表第27页的图14。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。