请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105 尊敬的团队:
如何将充电温度范围设置 为0~40 ℃μ A? (初始设置为 0~40 ℃μ s)
如果客户使用 103AT NTC 热敏电阻、您能 建议 我们 使用电阻值吗?
非常感谢!
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
如何将充电温度范围设置 为0~40 ℃μ A? (初始设置为 0~40 ℃μ s)
如果客户使用 103AT NTC 热敏电阻、您能 建议 我们 使用电阻值吗?
非常感谢!
Jimmy
尊敬的 Jimmy:
示例计算可在数据表第26和27页上显示。 我将在这里进行讲解。
1.根据制造商的说明(使用表或给出的公式)计算所需温度下所选的热敏电阻电阻。 0C 的冷值将为 RTH_COLD、40C 的热值将为 RTH_HOT。
2.从数据表中确定%HTF (34.4%)和%LTF (73.5%)。
3.求解 RT2数据表第27页上的方程式。 请确保 V_LTF 和 V_HTF 是 TS 电压乘以%(HTF 或 LTF)并被除以100。
4、解出 RT2后、求解 RT1下面的方程式。
这将为您提供您所需的电阻分压器! 有关 TS 原理图示例、请参阅数据表第27页的图14。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。