您好、TI 朋友
我们使用一个 TPS25942作为 USB-C PD 输入电源、原理图如下图2所示。
如您所见、输入连接到 USB-C 侧、输出连接到系统电池侧(11V)。
我们发现,当 USB-C 电缆输出(IC 输入侧)时,反向电压保护通常不起作用,并且在输出侧到输入侧漏电11V,如图3波形所示。
反向保护偶尔处于活动状态、如下图4所示。
反向电流保护公式在规格9.3.5 (图1)中定义、适用于固定输入电压和上升输出电压。
由于输入和输出端都在下降、我们的设计似乎无法应用于此公式。
我们是否应该使用输入电压下降压摆率作为 dVout/dt 因子来获得以下计算的 Cin?
[从图3光标、dT:5.06ms、dV:3.187V、dV/dt = 0.63*10^3V/S、然后 CIN=(238*10^-6)/(0.63*10^-3)= 377uF]
如果没有、请为我们提供一些解决此问题的建议?
谢谢
BR。
图1.
图2. 原理图
图3。 输出泄漏波形
图4. 反向保护激活波形