This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3873:LP3873-1.8

Guru**** 1179330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978031/lp3873-lp3873-1-8

器件型号:LP3873

数据表状态:  

输出电压编程为2.0V 或更低时的导通特性

随着 Vin 在启动期间增大、稳压器输出将跟踪输入、直到 Vin 达到最小工作电压

电压(通常约为2.2V)。 对于编程为2.0V 或更低的输出电压、稳压器输出可以

在启动期间瞬间超过其编程的输出电压。 输出编程为高于2.0V 的电压

不受此行为的影响。

预期应用: +1.8V LVCMOS 接口器件 VDD、总输出电容为10.6uF @~ 9mA (极轻负载)

问题: 在1.8V + 0.55V (输入钳位二极管正向导通)= 2.35V 的情况  下、"典型值"+2.2V 导通过冲只有150mV 的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    此器件的建议最低输入电压为2.5V。 您是否尝试使用输入电压为2.35V 的器件在负载为9mA 时提供1.8V 输出电压?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的配置采用5.0V 电源输入、具有本地330uF 和33uF 大容量去耦。

    问题是数据表中的导通输出特性。

    数据表中注明它"通常"的值将过冲至+2.2V。  如果超过+2.35V、我们可能会超过我们所连接的非常昂贵的器件的绝对最大值。  我们希望本周完成 PCB 布局。  非常轻的负载(输出电流消耗、9mA。) 可能导致大于典型过冲?  我在网站上检查了仿真模型、没有找到任何东西。

    我可以采取哪些措施来降低更大的过冲风险。  输出电容为10.6uF。  增大电容会增大浪涌电流、从而产生更大的过冲吗?  取决于开通期间的器件响应时间。   

    通常、这将是+5V 上升时间、但我们也有电源定序要求、因此在第二种情况下、我们将在5V 稳定后禁用关断。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    数据表试图说、对于小于2.0的输出选项、在启动期间、器件可能会过冲、电压可能会超过目标输出电压。 例如、对于1.8V、在启动期间、输出可能超过1.8V。  

    通常、输出电容器越大、过冲越小。 它还取决于 Vin 上升时间。 有关更多讨论、请参阅以下应用手册:  

    由于每个电路板条件都不同、如果可能、我建议使用您计划为 LDO 提供的 Vin 电源来评估 LDO、并捕获一些示波器脉冲以在此处共享。 您认为这是您可以做的事情吗?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的初始响应似乎在 E2E 系统中丢失了...  我为我的设计实现提供333uF 的总输入(+5V)和20.6uF 的总负载电容(现在加倍)@ 1.8V/9mA。  您是否有方法来仿真器件对两个输入(+5V)都处于开启状态的响应?  如果一切都稳定、然后取消 SD 的置位、会怎么样?  在这种情况下是否存在过冲?  我需要最坏情况下的过冲。  我无法承受所提供器件接口的昂贵部件损坏过大。  我是否应该切换到具有软启动功能的备用 LDO?  你有建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    如果您的下一级电路对过冲非常敏感、您可能应该选择一个具有软启动功能的器件。 对于大多数 LDO、在 EN/SD 引脚上进行调谐之前使 Vin 轨完全导通将会有所帮助、但由于该器件专门提到您选择的电压选项的过冲、这意味着过冲是由设计造成的。 您可以使用更高的输出电容器来降低尖峰、但很难用最大过冲数进行量化。 我建议使用内置软启动的 LDO。

    根据我们之前的讨论、输入电压为2.85V、输出为1.8V、负载电流约为9mA 电流。 对吧?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 5.0V、  

    是的、输出电压= 1.8V、负载为9mA。

    您是否有推荐的具有软启动功能的5V->1.8V LDO?

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是一些具有软启动功能的备选方案、供您考虑。  
    TPS7A90 、因为对最大 CIN/COUT 没有限制、并且还具有软启动功能。
    固定输出选项–也许 TLV757P 在这里也是一个很好的选择、因为它具有内部软启动功能。