This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:电流限制精度问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980347/tps25940-q1-current-limit-accuracy-question

器件型号:TPS25940-Q1

大家好、

我们的客户正在 自己的电路板上测试 TPS25940-Q1。 它们的压降有问题、大于预期(超过200mV)。

原理图看起来不错、因此我们假设电流限制会导致意外的压降、因为它们将 ILIM 设置为接近最大 Iout。  

我们知道 ILIM 与 数据表之间存在8%的偏差、而 RLIM 中存在1%的偏差、但在 Iout 实际达到最小 ILIM 之前、似乎开启了电流限制。

  当(输入电压-输出电压)发生变化时、ILIM 精度是否有可能超过8%、因为数据表中的条件是(输入电压-输出电压)= 1V?

如果不是、还有什么会影响 ILIM 精度?  

此致、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muwei、

    感谢您的支持!

    由于我们已经在邮件中讨论、您能否关闭此主题并继续在邮件中讨论。 这将有助于避免任何混淆、所有讨论历史都将集中在一个地方。

    此致

    Kunal Goel