请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940-Q1 大家好、
我们的客户正在 自己的电路板上测试 TPS25940-Q1。 它们的压降有问题、大于预期(超过200mV)。
原理图看起来不错、因此我们假设电流限制会导致意外的压降、因为它们将 ILIM 设置为接近最大 Iout。
我们知道 ILIM 与 数据表之间存在8%的偏差、而 RLIM 中存在1%的偏差、但在 Iout 实际达到最小 ILIM 之前、似乎开启了电流限制。
当(输入电压-输出电压)发生变化时、ILIM 精度是否有可能超过8%、因为数据表中的条件是(输入电压-输出电压)= 1V?
如果不是、还有什么会影响 ILIM 精度?
此致、
Muwei Zheng