This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助选择拓扑150-300W 0-50V

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10215, LM5021, LM5039, PMP10110, UCC28951, UCC2894, PMP7391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980443/help-select-topology-150-300w-0-50v

主题中讨论的其他器件:PMP10215LM5021LM5039PMP10110UCC28951PMP7391UCC2894

您好!

是否有任何拓扑建议?  

DCIN = 390V

可变输出电压0-50V

我在想有源反激式。

它应该是 ZVS/ZCS。 以实现最佳效率。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    对于反激式拓扑而言、300W 的功率很大、对于单端正向拓扑而言、功率也很高。
    由于 FET 上的电压应力和只有一半的绕组、因此不建议推挽
    使用的。

     双开关正向或硬开关半桥具有成本效益、适用于可变输出电压。
    PMP10215显示了使用 LM5021的双开关正向
    PMP10110展示了使用 LM5039的硬开关半桥

    Bernd、这两种设计都接近您的需求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ZVS 还有其他选项吗? 感谢你能抽出时间。 我收到了。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    对于 ACF 来说、300W 的功率太大;使用两个功率级的交错式 ACF 并不具有成本效益;
    LLC 无法处理0V 至50V 输出。
    因此、如果 ZVS 是必须使用 UCC28951来实现小型 PSFB -但您购买的是初级侧的四个 FET。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    具有有源钳位正激式的150W 型号是可以的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    请检查、即使用 UCC2894的 PMP7391、这是一个由 PFC 供电的150W+有源钳位正向;但是:
    对于0..50V 可变输出电压、1V 输出电压下不会得到150W、这将导致150A 负载电流。

    要选择绕组比以实现合理的占空比、您需要观察初级 FET 的漏极电压;
    要使用800V 或900V FET、其占空比需要稍小一些。 请验证随附的 PDF。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../ACF_5F00_Ahmed.pdf