请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3463 您好!
LM3463的数据表规定了两种清除故障的方法、即向 EN 引脚施加下降沿或执行系统重新供电。
我的客户想知道、低于2.5V 的 VLedFB 引脚是否会导致系统重新供电、以及是否会清除故障状态。
谢谢、
奥斯汀·艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.